3D CAD RS Modeliai

Galimybe peržiūrėti ir atsisiųsti tūkstančius 3D CAD modelių

Tikslūs ir pastoviai atnaujinami 3D komponentų modeliai su galimybe atsisiųsti. RS padės Jums rasti tinkamą produktą Jūsų dizainui.

Bendradarbiaujant su tiekėjais, mes sukūrėm išsamią 3D CAD modelių biblioteką. Įvairiausių formatų 3D CAD modeliai suderinami su visomis populiariomis CAD programomis, taip pagreitinant naujų produktų integraciją į Jūsų prototipus. Visi mūsų 3D CAD modeliai paženklinami RS ir gamintojo kodais, siekiant palengvinti komponentų paiešką formuojant užsakymą. Tiesiog atkreipkit dėmesį į ženklą ieškant reikiamo komponento.

3D CAD Modeliai iš RS

Išbandykite mūsų 3D CAD modelį

3D CAD modelis reikalauja Java Runtime Environment (JRE) ir Java turi būti įdegta Jūsų sistemoje

Jei Java nėra įdiegta, spustelkite šią nuorodą http://www.java.com/en/download / manual.jsp

Žemėjimo instrukcija:

Prašome spustelti piktogramas žemiau, norint sužinoti apie 3D CAD valdymą

  • Rankinis pasukimas (spustelėkite ir tempkit pele)
  • Modelio sukimas (spustelėkite ir tempkit pele)
  • Padidinimas (spustelėkite ir tempkit langelį)
  • Didinimas (spustelėkite ir tempkit)
  • Skaidrumas
  • Automatinis modelio pasukimas
  • Vaizdo atstatymas
  • Vaizdas iš priekio
  • Vaizdas iš dešines pusės
  • Vaizdas iš viršaus
  • Vaizdas iš galo
  • Vaizdas iš kairės pusės
  • Vaizdas iš apačios
  • Vaizdo atstatymas

3D CAD modelio formatai:

Palaikomi formatai

Susipažinkite su 3D CAD

Sužinokite apie 3D CAD veikimą peržiūrėję medžiagą žemiau



Norėdami parsisiųsti 3D modelį turite būti prisijungę prie RS svetaines.

D.U.K.

  1. The 3D CAD Model image isn't displaying properly in my browser, what can I do?
    The viewer works best in the following browsers - IE7 or 8 / Firefox / Chrome - you can get the image to refresh by using the browser refresh button or by scrolling the browser pane.
  2. We are not allowed to use java in our browsers - what can we do?
    The viewer requires java to display the 3D image - you will need to use the "click for more images" link to view a product image or line drawing - you can still download a 3D CAD model without java.
  3. Can I download a 3D CAD Model for a CAD Application that doesn't appear in the drop down list?
    RS only supports the native 3D CAD formats in the drop-down list - if your 3D CAD system or version is not listed then try to import a neutral format like STEP or IGES.
  4. When I click on the 3D CAD Model image it starts spinning very fast - how do I stop this happening?
    Click on the image of a house in the CAD viewer.
  5. The 3D CAD Model image is different to the picture when I click the link for more images - which one is correct?
    The 3D CAD Model image is correct - the photograph or line drawing is a generic image used for several products in that range and is for guidance only.
  6. I want to download a 3D CAD Model but I don't have an RS account - what should I do?
    You don't need an RS account to download 3D CAD Models - just click the link to register and fill out your details - this will register you as a web user and you can then download 3D CAD Models.
  7. I've lost my user name and password and I want to download a 3D CAD Model - what should I do?
    Click the login link and then use the forgotten username / password links.
  8. I don't like the 3D CAD Model images - how can I switch them off?
    The 3D CAD Model image is a feature of our website and it can not be switched off. You can still view images or line drawings by clicking the link for more images
  9. I want to get a 3D CAD Model for a specific part number but it doesn't have a 3D CAD Model image - how do I obtain one?
    You can only get 3D CAD Models from RS if they are available for download from our website - we are constantly updating our 3D CAD Model library so you may be able to get one soon.
  10. My CAD system is not able to display meta data from the 3D CAD Model file - what can I do?
    As part of the download there is a text file containing the part information - try importing that into your CAD systems BOM (Bill of Material) manager.
  11. Why are the 3D CAD Models only shown in grey?
    The models are provided in a generic colour to minimise the impact on computer resources and provide the quickest response.